This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:电流保护

Guru**** 2616375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882398/bq79616-q1-current-protection

器件型号:BQ79616-Q1

BQ79616-Q1:BQ79616-Q1

HII 这是 Jitendra Parit

尊敬的先生

我使用的是 bq79616-Q1 IC、但我担心 FET 保护问题  

假设我要设计96V (26s)和600A BMS

但 我如何使用这种电流量来保护 BMS   

请就这种大容量或电流保护提出建议  

还建议使用 MOSFET、该 MOSFET 可以处理600量的电流

此致  

Jitendra parit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parit、

    Bq79616是电池监控器件、MCU 可满足您的所有需求。

    此器件完全没有电流保护。

    我认为您是指系统级 MOSFET。

    在不了解您的系统的情况下、很难提出建议、而且它不在器件范围内。

    但是、我建议您研究 IGBT。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jitendra ,

    前面的建议是否能够帮助您进行调试?

    此致、

    Vince