This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22910AEVM-656:第2个 EVM、TPS22910A 在3.5V 时关闭

Guru**** 2510665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22910AEVM-656, TPS22910A, TPS22912C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881917/tps22910aevm-656-2nd-evm-tps22910a-turns-off-at-3-5v

器件型号:TPS22910AEVM-656
主题中讨论的其他器件: TPS22910ATPS22912C

收到第二块 EVM 板 TPS22910AEVM-656。 填充的 JP2 (C2)、JP6 (R1 560OHM)和 JP3设置为 LO (启用负载开关);Vin = 5V。 测量输出电压时、没有电压。  

设置 Vin = 3.3V、Vout = 3.296V

下面是对 Vin CH1 (电源供电)和 Vout CH2的手动扫描。 TPS22910A 在5V 电压下工作时是否有不同的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leona、

    示波器快照 VOUT 中是否有蓝色线迹? 如果是、这不是器件的预期行为。 器件的初始导通是合理的、因为器件具有 UVLO、并将等待导通、直到 VIN 达到其 UVLO 阈值。

    在观察到示波器屏幕截图中的行为后、器件是否损坏? 此外、您还提到了这是第二个 EVM。 第一个是否正常工作?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    我们的第一个订单 TPS22910A-EVM 用作使能高电平。 根据数据表、组件填充选项有所不同、该单元用作使能高电平而不是使能低电平最终导致电路板无响应(Vin = 5V、NEN =高/低、Vout = 0V)。 我们得出的结论是、它已损坏和/或有缺陷。 我们直接与 TI 联系以获取 EVM 更换产品、并收到了此 EVM。

    我们的目标是使用 TPS22910A/TPS22912C 测试自动开关电源多路复用器解决方案。 TPS22910A NEN 引脚(ON)上拉至 TPS22912C 的 Vin1。 (优先级为 TPS2291C)。 但 TPS22910A-EVM 有问题。

      

    Leona  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复:在观察到示波器屏幕截图中的行为后、器件是否损坏?  

    我可以在输入电压小于3.5V 时切换 NEN 引脚、Vout 将按预期打开/关闭。

    该器件的工作电压高达3.5V。 从3.7V 反向向下扫描后、当 Vin 达到3.4V 时、Vout 将重新打开。  

    Leona  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leona、

    根据您的描述和清晰的示波器截图、该器件似乎无法正常工作。 我所做的是从 TI store 订购一款新的 TPS22910AEVM、以查看我是否在实验室工作台上注意到相同的行为。 如果是、那么我可以看到器件为什么会这样做。 我下周早些时候应该会得到这个结果、并将向您提供最新结果。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leona、

    所以、我获得了 EVM、并测试了原始问题中提到的条件。 我从我们收到的 EVM 中观察到了正常行为。 因此、我相信将输出电压钳制在3.5V 的 EVM 有故障。 我建议您获取新的 EVM 并重新测试您的应用。 下面是测试条件和获得的波形。

    VIN = 5V、ON = LO、输入电容= 1uF (JP2)、负载电阻= 560 Ω(JP6)。

    此致、

    Andy Robles