This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210最大占空比

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155, LM5022, PMP20676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892042/tps40210-tps40210-maximum-duty-cycle

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5022PMP20676

您好 Richard、

我使用了带参数 flaybak 变压器20uH / 7、5:1/100kHz 的功率级设计器、结果如下:

我的问题是:是否可以在此占空比下设计 TPS40210?

谢谢、

Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    TPS40210数据表具有最小导通和关断时间的技术规格,其中导通时间定义为占空比*period,关断时间定义为(1占空比)*period。  

    在100KHz 时、规格不错、但电感太高。 这会降低功率密度和效率、因为您的电感器会非常大。 我建议查找另一个匝数比更高、可实现更大灵活性的变压器。  

    此外、还有下一代版本的 TPS40210、即 LM5155。  

    回顾您原来的博文、我找到了一个合适的参考设计、您可以在 LM5155之后使用该设计实现非隔离式输出和隔离式输出。 请看一下、并告诉我您的想法。  

    http://www.ti.com/tool/PMP22170

    如果您想这样做、可查看 LM5155反激式转换器的设计指南:  

    http://www.ti.com/lit/an/snva866/snva866.pdf

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    设计正在进入最后阶段、但我有一些顾虑。 反激式变压器(EPCOS B82802A0055A225)的设计电压为36-60伏、我将其用于10至60伏的输入电压。 在匝数比为7.5:2.5:1和占空比为0.91的情况下、我是否能够获得5和12伏直流输出电压? 通过设计计算(DesignValues_12V_LM5022.jpg)一切正常、但仍然 请检查设计中是否存在主要错误。

    谢谢、

    Tsvetane2e.ti.com/.../Power-Board-1.0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    很抱歉耽误你的回答。 我首先建议确保您的变压器额定值适合您的输入电压。 此外、您还应确保不会违反 IC 的最短导通和关断时间。 我将详细了解您的设计文件、并在下周之前向您提供我的反馈。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我将使用 LM5022向您发送我的最终设计。 请您仔细研究。 我对补偿组件的值和配置有疑问。 我目前正在设计他的电路板、并以 PMP20676和 TIDA-01134为例。

    谢谢、

    Tsvetane2e.ti.com/.../Flyback_5F00_LM5022.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    感谢您提供这些文件。 我将在星期二查看并向您提供我的反馈。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    很抱歉耽误你的时间。  

    一般而言、您的功率级设计看起来不错。  

    您的补偿网络配置正确。 由于您在外部控制 COMP、因此应禁用误差放大器。  

    我会将 Ccomp 更改为1.5nF、因为 C_comp 应等于1/(w_Zea*R_fbt)。 。

    谢谢、

    Richard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    非常感谢您为此项目所做的努力。 我将更改您指定的电容器的值。 我将尝试向您发送此设计的测试结果。

    此致、

    Tsvetan