This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100设计问题

Guru**** 2535670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879802/lm66100-lm66100-design-questions

器件型号:LM66100

大家好、

随附我的问题、请告知。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../LM66100.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我的同事、LM66100器件支持团队将检查并澄清您的问题。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schlomi、

    在您的应用中、您是否期望 LM66100发生任何反极性事件? 如果是、我们建议在 GND 引脚和 CE 引脚上同时使用一个电阻器、以便在 RVP 事件期间更大限度地减小流经器件的电流。 这不会对器件性能产生负面影响、但会在这些事件期间确保器件的安全。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、  

    我有与 Schlomi 相同的问题、

    因此、对于 RPP 事件、建议在 GND 和 CE 引脚上使用一个电阻器。在2节碱性电池系统中、这两者都适用1k Ω 电阻器。

    谢谢、

    莱安德罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    这两个器件的1kΩ Ω 电阻对于器件电压范围(高达5.5V)内的 RPP 事件非常有效。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius