This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:采用 DPAK 封装的 LM337KVURG3的额定温度

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876069/lm337-temperature-rating-for-lm337kvurg3-in-dpak

器件型号:LM337

我们希望在设计中使用 KVURG3版本的 LM337 (线性稳压器 IC 1输出1.5A TO-252-3)、但低温限值为0摄氏度。此部件/封装组合是否能够在-40C 下运行? 如果不是、同一封装中是否有可运行到较低温度限值的等效器件?  

请注意、我们知道137版本可以运行到-40C 限制、但这在 DPAK 中不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    遗憾的是、我们在可在低至-40C 的温度下运行的 TO-252封装中没有精确的337功能组合。 最接近的是 LM337IMPX/NOPB、这是一种 SOT-223封装版本的相同功能、工作温度范围为-40至125C。 我相信这就是你刚才提到的那个。