This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088针对低电流的效率

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5008, LMR36006, LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883028/lm5088-lm5088-efficieny-for-low-current

器件型号:LM5088
主题中讨论的其他器件: LM5008LMR36006LMR36506

大家好、

我使用 LM5088设计了一个电路、因为我有它、但该电路不需要高电流。

我想根据 BCI 测试测试该电路。 为此、首先、我需要设计一个包含 CMC 和电容器的输入滤波器。

要设计它、我必须计算 SMPS 的输入阻抗。 我有一个有关计算输入阻抗的公式;

Zin =((Vin^2) xn)/Pout
N -> SPM 的效率 

对于 SMPS 的5V 输出、我已经连接了一个大约470R 的负载电阻器。 (Pout=53mW)

我很困惑、此时输出端的电流为10mA、而输入端的电流为27V、大约为30mA。

该 SMPS 在低电流时是否不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    请提供设计的原理图和 BOM。 可能存在会导致额外泄漏电流的组件(例如电阻分压器)。  

    LM5008是一款降压控制器、并非真正针对低负载效率进行设计。我想介绍一款可实现低负载效率的转换器、该转换器具有针对这些特定条件的特殊模式。 还请提供适用于任何器件建议的电源规格。

    此致、

    Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    该电路在5V 时需要约400mA 电流、输入范围为6-50V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    分辨率很小、很难确定某些值、但设计本身很好。 计算通过 EN 和 FB 引脚上电阻分压器的电流。 FET 还会由于器件的栅极电荷而导致一些损耗。 降低开关频率将减少这些损耗。

    总的来说、我不建议在这样一个低负载应用中使用这个器件。 我将介绍 LMR36506、这是我们用于实现低 Iq 和低负载效率的最新器件。 LMR36006是投入生产的类似器件。

    此致、

    Ethan