This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:降压转换器 LM25085在加载时不能按预期工作

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887069/lm25085-buck-converter-lm25085-not-working-as-expected-when-loaded

器件型号:LM25085

您好!

我们使用 webench 为设计了定制降压转换器(LM25085)   

输入电压= 10.1V 至12.6V

输出电压= 9.8V

电流 输出= 8A

电阻负载= 1.8至2欧姆

输出电压

  • 负载已连接= 3.25V、2.2A
    • 以下引脚上的电压为
    • ADJ= 11.70V
    • RT=1.70V
    • FB= 0.38V
    • VIN = 12.08V
    • VCC=4.33V
    • Pgate = 10.74V
    • ISNS= 12.07V
    • 在  ADJ 和 GND 两端测量电压时、测量电压为11.67V、输出电流高达4A
  • 负载未连接= 9.76V  
    • ADJ= 12.1V
    • RT=1.77V
    • FB= 1.24V
    • VIN= 12.28V
    • VCC=4.51V
    • Pgate = 12.25V
    • ISNS= 12.28V

e2e.ti.com/.../8117.WBDesign6.pdf

电感器( SMMS1050-1R2M )会变热。

电感器的数据表附于下方

e2e.ti.com/.../inductor-datasheet.pdf

您能不能建议出什么问题吗?

谢谢你

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    您是否有设计的布局? 您是否还有一个 SW 节点的示波器捕获?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    我要附上下面的布局图

    我们没有要提供的波形。

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    我要附上下面的布局图

    我们没有要提供的波形。

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为输入电容器需要更靠近 FET 和二极管。 如该布局示例所示。  

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25085.pdf#page=24

    此外、反馈分压器网络应更靠近 IC (R44、R43和 C32)。

    这样就可以消除 FB 迹线上的噪声耦合。  

    您能否尝试使用更小的负载电流并检查它是否能够维持输出电压?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您对布局的宝贵意见  

    我们确实检查了小负载值

    我们已连接  

    1) 1) 47欧姆电阻器  

    VIN = 12.24

    Vout= 10.26

    I OUT = 0.31A

    2) 2) 10欧姆电阻器

    VIN = 12.24V

    Vout= 10.1V

    Iout= 1.14A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    在查看器件数据表和 webench 设计报告时、

    我观察到、在数据表中、电阻器 FB1、二极管和 IC 的 GND 连接到电源接地符号、其余则连接到基准接地。

    在 webench 设计报告中、接地连接没有此类差异。

    我根据 webench 设计(不区分电源和参考接地的公共接地)进行了 PCB 设计。

    这会对 IC 的运行产生影响吗?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为布局中最重要的一点是保持该环路较小

    如果您遵循上述准则、由开关噪声引起的噪声环路包含在环路区域中、而不会进入反馈分压器接地

    另一种选择是比较 EVM 布局

    http://www.ti.com/lit/ug/snva375b/snva375b.pdf

    但愿这有所帮助

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的建议。  

    我们再次根据您的建议进行了新的布局。  

    请检查布局并分享您的反馈吗?

    我要连接下面的原理图和 PCB

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    我注意到、输入电容器仍然远离 FET 和二极管。  

    此外、您还可以使用上一个主题中的图32作为布局修改的良好指南

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我已更改 C1、C2和 R6。 走线为3.3V、进入 U2 (INA199A1DCKR)、U2是一个电流感测放大器。  

    由于变化、我必须将迹线向右移动。  

    \

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、


    如何从布局中将 C1和 C2的接地端连接到二极管 D1的接地端?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

     

    C1、C2和 D1的接地通过电路板的公共接地层(覆铜)进行连接。  

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    您对整个解决方案有类似的看法吗? 遵循路由似乎更容易。 我还想检查的两个方面是输出电容器和电阻反馈分压器的布线

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、  

    感谢你的答复

    我要附上 PCB 的图像和下面的原理图

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    这是4层电路板吗?  

    以下几点:

    1) 1)将接地过孔添加到输出电容器的接地端。  

    2) 2)将 R6置于 R9的位置并重新路由。 R6接地连接应连接到引脚4。  

    3) 3)从 C7到 R5和 C5的布线不必考虑、因为这仅用于感应点。 创建的宽度仅与组件焊盘一样宽

    4) 4)您是否还能显示多边形覆铜?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的建议。  

    这是一种2层 PCB 设计。

    在第2点中、您提到了将 R6放置在 R9的位置。 很抱歉附上了不清晰的图像。 (我尝试搜索 R9、发现 R9不属于降压转换器模块。 我还尝试查看了所有电阻器、以确定是否有与所附图像中的 R9类似的东西、但也失败了)。 下面的图像没有第3点中提到的更改

    我要附上一张新图片、您能告诉我您要讨论的电阻器是什么吗?

    我还连接顶层和底层的多边形覆铜

    底层只有2条布线、  

    1) 1)将 U2连接到3.3V

    2)感测电阻(R6)走线、连接到负载点走线。  

    顶层

    顶层

    底层

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harini、

    很抱歉耽误你的时间。

    我查看了您的布局、认为您可以继续。

    虽然您可以将接地端路由到顶层较低反馈电阻器的底部桥臂、而不是过孔、但我看不到电阻器 R6的放置问题。 它看起来在顶层附近有接地端。

    您的项目进展如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您和 Arief 的建议、并帮助我们对原理图和 PCB 布局进行了宝贵的更改。

    我们将 对 PCB 进行全面检查。 完成其余模块(简短检查)后、我们将订购 PCB 并进行测试。  

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    我很高兴我们能够为您提供帮助。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    现在、我将关闭该线程。

    谢谢

    -Arief