Other Parts Discussed in Thread: LM25085
您好!
我们使用 webench 为设计了定制降压转换器(LM25085)
输入电压= 10.1V 至12.6V
输出电压= 9.8V
电流 输出= 8A
电阻负载= 1.8至2欧姆
输出电压
- 负载已连接= 3.25V、2.2A
-
- 以下引脚上的电压为
- ADJ= 11.70V
- RT=1.70V
- FB= 0.38V
- VIN = 12.08V
- VCC=4.33V
- Pgate = 10.74V
- ISNS= 12.07V
- 在 ADJ 和 GND 两端测量电压时、测量电压为11.67V、输出电流高达4A
- 负载未连接= 9.76V
- ADJ= 12.1V
- RT=1.77V
- FB= 1.24V
- VIN= 12.28V
- VCC=4.51V
- Pgate = 12.25V
- ISNS= 12.28V
e2e.ti.com/.../8117.WBDesign6.pdf
电感器( SMMS1050-1R2M )会变热。
电感器的数据表附于下方
e2e.ti.com/.../inductor-datasheet.pdf
您能不能建议出什么问题吗?
谢谢你
此致
Harini Krishna