This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:在 UVLO 模式下、EN 引脚为高电平时的泄漏电流

Guru**** 2533160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876046/tps62840-leakage-current-when-in-uvlo-mode-but-en-pin-is-high

器件型号:TPS62840

您好!

在 EN 引脚由 MCU (而不是 VIN)供电的情况下、如果 EN 引脚处于高电平且器件处于开启状态、则 VIN 会降至1.75V 以下、从而触发 UVLO。 器件的预期电流泄漏是多少?

当器件打开时、EN 引脚的下拉电阻看起来会断开、从而消除泄漏、但数据表未指定在 UVLO 模式期间是否重新连接下拉电阻。

我没有看到 UVLO 模式的 IQ 规格、也没有看到仅适用于 EN 引脚的 IQ 规格。  

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请查找我的意见、以解答您的问题。

    1.您实际上是指 Vin 引脚中的浪涌电流吗? 请提供您希望测量的测试条件。

    2.是的。 在 UVLO 期间重新连接下拉电阻。

    3.我在内部进行了检查,数据表中通常不会给出这些信息。  

    如果可以、我们可以在内部讨论(1)和(3)。 我的电子邮件是 febin.hameed@ti.com

    因此,我将关闭这一职位。

    此致、

    Febin