This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:过流

Guru**** 2386490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899695/tps62740-excess-current

器件型号:TPS62740

该器件仍可以工作、但由于已知原因、它可能具有超过2mA 的睡眠电流或高达睡眠电流。 回流焊或替换为新器件将解决过流问题。 是否存在已知的故障机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我无法清楚地理解您的问题。 请重新表述您的问题吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现 、即使在其睡眠阶段、稳压器也会有额外的电流(介于+2mA 至+10s' mA 之间)。   更换或回流稳压器几乎可以始终解决额外的电流。 该问题可能与我们的布局有关。 我猜是某些引脚之间存在短路(来自芯片下方的焊盘或)或对芯片造成了一些损坏。 然而、"有问题"的稳压器仍然有适当的输出电压。 因此、我们需要您的见解来帮助我们改进设计、从而避免此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我知道您会看到消耗的输入电流过大 (从+2mA 到+10s' mA 不等)。 我想知道您的测量设置和确切的探测点。  

    请指定测量时的所有条件、如输入电压、输出电压、输入电流、输出电流等。 在相同条件下更换 IC 之前和之后测量 SW 节点也更好。  请分享所有测量结果、我们可以进一步分析。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您是否有一些要共享的更新?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我希望您能解决您的问题。 我想关闭此主题、如果您需要任何进一步的支持、请随时联系我们。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我们测量了输入功率(开关1的两个引脚之间)处的电流。 电池电压 VBAT 为~ 5V (可能会降至3.5V)。 稳压器输出为2.9V (Vcc、在 VCC1上探测)。 对于收发器、负载电流在100mA 至10uA 之间变化。 在大多数情况下、收发器处于睡眠状态、~ 10uA。 在这种情况下、收发器仍在工作、但由于消耗的额外电流、电池快速耗尽。 如果您需要其他信息、请告诉我。  

    Terry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    理想情况下、您应该测量流经 D1的电流。 SW1不是了解 IC 输入电流的正确探测点。

    您能告诉我保险丝的器件型号吗?  

    请分享输入电压、输出电压、输入电流、输出电流的示波器图。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    是的、D1是比 SW1更好的探测点。 但是、在正常运行下、Q2处于关断状态。 保险丝器件型号为 0ZCK0035FF2G。 在我看来、稳压器的额外电流(可能为 mA 至10s mA)很可能是由于稳压器 IO 线路短路或其他原因造成的。 稳压器的 PCB 布局可能是其容易损坏的原因。 您能否详细了解一下布局并让我了解您的见解? 我相信您使用此稳压器的经验可以帮助我们改进设计。 谢谢你。

    最棒的    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我目前已不在办公室、下周中旬将回来。 我将检查布局、并在下周结束时向您进行更新。  

    感谢您的理解。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我再次查看了原理图和布局。  

    布局仅显示 IC、请提供包括无源器件在内的完整布局。

    2、保险丝应位于输入电容的另一侧。 因此、我的第一个建议是考虑更改保险丝的位置。

    理想情况下、应测量流经 D1的电流。 这是器件的输入电流。

    请分享 Vin、Vout、Iin、Iout 的测量图。 我可以更好地分析。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您是否有一些要共享的更新?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我希望您可以解决您的问题。 由于不活动、我想关闭此线程。 如需更多支持、请随时与我们联系。

    此致、

    Febin