This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:学习周期

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880501/bq40z60evm-578-learning-cycle

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQSTUDIOEV2400

我正在使用 BQ40Z60电池管理单元。 我面临的问题是在电路板上执行学习周期。 在仪表板上使用 BQstudio 时、可以通过两种不同的方式(即手动模式和自动模式)直接选择学习周期。 我已经设置了所有与高级充电算法和老化相关的寄存器。 当我尝试执行学习周期时、操作直接变为放电、即从不进入充电模式、而且即使它显示放电模式、也不会发生放电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够手动成功执行放电和充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以手动执行充电和放电。 我按照以下步骤操作

    1] guage_en

    2]复位

    3] DSG FET/CHG FET 切换  

    手动控制、这对我来说很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在此主题上、请给我一个温和的提醒。 我还无法解决在 BQ40Z60 EVM 上成功完成学习周期的问题

     使用 bqStudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您先尝试手动模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了手动模式、正如我在之前版本的答案中所说的。 手动模式工作正常。

    我的问题是如何执行学习周期和设置监测计参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动模式需要两个连接到 EV2400的继电器。 这些继电器是否在您的测试中设置正确?

    Andy