This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:激活 UCC28630的 DRV 引脚时出现问题

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872434/ucc28630-problems-with-to-activate-the-drv-pin-of-ucc28630

器件型号:UCC28630

大家好

我尝试装配 输入范围为85-270Vac 的150W 反激式器件

我找到了该方案。 我知道这是一个古老的 versión。

我不知道原因、但 UCC28630的 DRV 引脚从未激活、然后 MOSFET 不再工作

这是电压 al HV 引脚:

在 VDD 引脚中:

故障应该在哪里?

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关正常启动顺序、请参阅数据表第17页的图16。 您的测试结果显示 VDD 未达到启动 VDD 阈值 VDD (START)。 由于 VDD 未达到 VDD (START)、因此没有 DRV。

    您需要了解 VDD 无法达到 VDD (START)的原因。

    最好是使用 EVM 来帮助您进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的黄宏
    我在连接中发现错误。
    现在、在 VDD 引脚中连接正确时 、我所连接的图形会显示出来。
    启动时有15V 电压(正确的 VDD 启动)。 则电压会降至10V。 是这样吗?
    如果我们用示波器查看 DRV 引脚、则没有电压脉冲。
    您知道原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的黄宏
    我在连接中发现错误。
    现在、在 VDD 引脚中连接正确时 、我所连接的图形会显示出来。
    启动时有15V 电压(正确的 VDD 启动)。 则电压会降至10V。 是这样吗?
    如果我们用示波器查看 DRV 引脚、则没有电压脉冲。
    您知道原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考数据表第18页的第8.3.2节、检查输入电压是否处于功率级启动的正确范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为问题在其他地方。
    如果您看到第一个示波器图像、则表示 HV voltaje 除以10。 该伏尔泰耶达到300伏。
    但 DRV 的 PWM 为0V。
    VDD 引脚与 HV 引脚之间是否正常。 另一方面、引脚 CS 为0V。
    VSENSE 或 SD 引脚中存在问题。
    在 SD 引脚中、我放置一个470k 电阻器。  
    VSENSE 引脚上会出现问题?
    法规
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 需要 参考数据表第18页的第8.3.2节进行检查。 当 VDD 达到其导通阈值时、应存在三个脉冲。 如果您没有看到任何脉冲、这意味着您的电路出现问题、或者 您电路板上的器件  无法正常工作 、或者 您的输入电压不够高。 VS 引脚可能有问题、但初始脉冲不依赖于 VS 电阻器值。

    我建议您申请 EVM 以帮助您进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家

    为了找出问题、我们可以采用 ucc28630并将其与电路的其余部分分离。 然后使用大容量电压馈入 HV 引脚、使用大容量电压的负极馈入 GND 引脚。  

    如果我们不连接其余引脚、但我们将示波器放置在 DRV 引脚中。  我们应该看到 PWM 脉冲吗?

    我不明白为什么 Ucc28630不工作。 由于进入 HVpin 的 de voltaje 为330V、并且 VDD 引脚的 voltaje 在前3个 econs 到达15V。

    法规

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将所有必需的组件连接到 UCC28630才能使其正常工作。 如果在 VDD 达到其导通阈值后无法从其 DRV 看到任何脉冲、您可以更改新的 UCC28630进行尝试吗? 如果您仍然看不到 DRV 初始三个脉冲、请关闭电路板电源、并测量 DRV 到 GND 电阻、以确保 DRV 未短接至 GND。

    同样、我建议您使用 EVM 来帮助您进行调试。