This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:插入适配器后器件无法开启

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ24725A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877577/bq40z50-r1-device-not-turning-on-when-adapter-is-plugged

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2BQ24725ABQSTUDIO

您好!

我有一个管理3节电池的 BQ40z50-R2。 此芯片连接到电池充电器 BQ25725A 以管理充电。

我发现的问题是、当我插入适配器(15V)时、BQ24725A 不会产生足够高的电压来打开电压表。

下面是原理图(监测计)的图像:

谢谢、

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否询问  有关 BQ40z50-R2的问题? 您的问题似乎更多地与充电控制 器 BQ24725A 有关? 我的独立是否正确?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是这样、但我不知道它的故障是什么:BQ40z50-R2上的配置或 BQ24725A 侧上的连接错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用已知良好的工作台电源来确定哪个器件工作不正常。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我看到的情况来看、BQ40z50-R3 (这是我正在使用的器件、很抱歉让人感到困惑)应该归咎于它。 发生的情况是、当我对电池完全放电时、我无法让电池自行充电;我总是需要订购充电器来手动设置电压。

    谢谢、

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正确配置了 bq40z50-R3? 比如化学 ID 和学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们完成了学习周期和化学 ID;监测计工作正常。 我们发现的唯一问题是我在上面描述的问题。 我想这与电量监测计本身的配置有关、但我找不到问题。

    我尝试附加配置文件、但在发布时、它会给我一个错误。 也许我可以直接将其发送给您?

    谢谢

    (我单击"误求解")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将文件扩展名从 gg.csv 更改为 txt、然后再次上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我附加了文件。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../memory.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我快速查看了您的 gg 文件。 对我来说似乎可以。  

     出现此问题时、OperationStatus 和 GaugingStatus 是什么?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们发现问题并非总是发生、但它涉及电量监测计不会完全充电。 电池电量为81%、并且连接了外部电源、但电量监测计不会订购充电器。 以下是连接外部电源和电池部分放电时监测计状态的屏幕截图:

    谢谢、

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 OperationStatus[xchg]被设置为1、并且保护应该已经被触发。

    您能否分享整个 bqStudio 屏幕的屏幕截图? 我可以看到一位安全状态被设置、我看不清。

    Andy