This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:VGH 电荷泵设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889928/tps65150-vgh-charge-pump-setting

器件型号:TPS65150
我计划使用 TPS65150设计偏置电源、为 TFT LCD 驱动提供11V AVDD、-6.8V VGL 和+18V VGH。  
我阅读了 TPS65150数据表、在第32页、图34 (…… 由2.5V 电源轨供电)、DRVP 需要2组肖特基二极管(D4和 D5 和 D6和 D7)、
在第33页,图35 (… 由5V 电源轨供电)、DRVP 仅具有1组肖特基二极管(D4和 D5)
我有2个问题:
1. Vin 为3.3V,我应该使用2组肖特基二极管还是1组肖特基二极管?
2.在图34中、C18的另一端连接到 SW 引脚(VSW)。 我看到了其他人将 C18另一端连接到 DRVP 引脚的设计。 我需要专家告诉我它应该连接到哪个引脚。
谢谢。
张  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我们将在3-20-20或更早的时候详细审查并向您提供反馈。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../E2E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2577.E2E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随附某人的设计、VIN=5V、为 VGH 使用2组肖特基二极管、但 C14连接到 DRVP、而不是 Vsw.e2e.ti.com/.../TM070RVHG04_2D00_00-Ref-Schem-DG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否使用一组二极管或两组二极管并不取决于输入电源、而是取决于升压转换器的输出电压(AVDD)和 VGH 轨的输出电压。 对于需要 AVDD 为11V 且需要 VGH 为18V 的应用、应使用具有一组二极管的电荷泵倍压器设计、并应使用 DRVP 输出引脚驱动该设计。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特:

    感谢你的帮助。 因此、加倍器电荷泵就足够了、并将 DRVP 用作电荷泵输入。

    您解决了我的问题。 我订购了器件、下周我将构建一个原型来验证设计。 如果没有问题,我将再次寻求你们的帮助。

    再次感谢大家。

    曹昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特:

    我很难使它正常工作。 我甚至无法使开关工作、没有11V 输出。 请检查我的原理图是否正确。 并向我推荐开关无法工作的可能原因。

    所附为原理图。  

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../8176.power-supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 COMP 引脚从470pF +33K 更改为2.2nf +0欧姆、仍然没有升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 COMP 引脚从470pF +33K 更改为2.2nf +0欧姆、仍然没有升压。

    我使用 MBRM120LTIG 肖特基二极管(20V 1A)作为开关二极管。

    并使用 SRR7032-4R7M 扼流圈(4.7uH 2A 42 m Ω)作为开关扼流圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    我查看了原理图、似乎大部分都很好、但我没有注意到应该连接到 FBP 引脚12的 R8/R9的结没有连接到您的引脚12、因此可以看到这没有连接到 电路板布局。

    如果在电路板布局中正确连接、我建议在同一示波器图上捕获3V3、AVDD_11V、VGH_18V 和 VGL_-6V8的示波器布线、以查看输入和输出电源的情况。 这可能会为我们提供有关该问题的进一步线索。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特:

    非常感谢您的支持和 help.e2e.ti.com/.../TOP.arte2e.ti.com/.../BOTTOM.arte2e.ti.com/.../SST.art

    问题是升压电路无法启动。 输出电压 AVDD_11V 仅为3.28V @ 3.3V 输入电压。

    我将使用示波器来捕获3V3、AVDD_11V、VGH_18V、VGL_-6V8以及 VSW 和 VL。 但是、由于新冠疫情、公司已关闭、我无法访问实验室。 我将尝试联系他人进入。

    我怀疑我的布局有问题、因为电路板面积有限(组件高度限制为1mm、小于34mm x 23mm)。 请检查顶部/底部/丝网光绘层以查看是否有任何问题。

    1. 我用 R10、R11替换了两个 GND 磁珠、因为 LCD 是指 DGND、虽然我使用两个 GND 磁珠来隔离具有 AGND 的 DGND、但 AVDD、VGH、VGL 直接连接到 J1、所以我只需使用 R10、R11来分离 DGND 和 AGND。

    2.由于组件高度限制, 除1206个输入电容器/输出电容器/0603电荷泵电容器外,所有 R/C 都使用0402封装。 这会导致问题吗?

    3 。 我在不连接 LCD 模块的情况下测试电源、因此没有 LCD 模块噪声影响电源电路。

    如果您无法打开 Gerber、我还将随附屏幕截图供您检查。

    谢谢。

    曹昌   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特:

    我附上 Gerber 屏幕截图(仅限于电源区域)

    谢谢。

    Change2e.ti.com/.../screenshot.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    我查看了文字文件布局、但没有发现会导致电源轨无法正常运行的主要问题。 我们确实需要通过检查同一示波器图上的各种电压轨来查看正在发生的情况、以取得进一步进展。

    对于接地连接、请确保整个系统只有一个 GND。 由于您已通过磁珠或电阻器将 GND 分开、因此作为实验、我建议在电路板上的几个不同位置连接 AGND 和 GND、此外还有 L2/L4区域。

    我确实在布局中看到 R8/R9结连接到引脚12、因此这不是问题。 要回答您的问题、虽然您注意到升压未上升、但升压可能会上升几毫秒、而不会关闭、因为 VGH/VGL 未达到其调节水平。 没有示波器快照很难分辨。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特:

    感谢您查看我的布局。

    我将尝试进入实验、使用示波器来捕获电压轨快照。

    感谢教育我 、如果 VGL/VGH 不存在、升压电路将关断。

    我附加了整个电路板屏幕截图、以向您展示如何处理 GND 层。 在底层、蓝色线表示电源 GND (我将其称为 AGND)、而其他线表示 LCD 模块的 GND。 在顶层 R10/R11 上、更换2个磁珠以将 AGND 连接到 GND、因为 AVDD、VGH、VGL 生成了@ AGND、但通过 GNDe2e.ti.com/.../GND-plane.docxe2e.ti.com/.../PAGE1_5F00_SCHEMATIC1_5F00_PAGE1_2D00_Model.pdf 连接到 J1

    我还附加了原理图第1页、该页用于 LCD 模块连接。 由于走线较长、我在 AVDD、VGH、VGL 上放置了一些电容。

    谢谢。

    曹昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chang、

    由于在过去几天中没有此主题的活动、我将关闭它。 在实验中进行一些调试后、如果仍有未决问题和/或问题、让我们打开另一个线程。

    此致、

    辽卡特