This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:UVLO 响应时间

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874203/lm5060-q1-uvlo-response-time

器件型号:LM5060-Q1

尊敬的先生。

我想确认 UVLO 响应、如下所示。

很抱歉打扰您的工作。 请提供您的建议。

1.我是假设的;

  UVLO 检测后、IGATE 24uA 源路径将关闭。

  则 IGATE-OFF 2.2mA 将打开。 我想知道这种转弯是正确的吗?

2.请告诉我从 UVLO 检测到 IGATE 24uA 关闭的响应时间。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sakai、

    我将在几天内进行检查并返回给您。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sakai、

    1:当检测到 UVLO 事件时、电荷泵保持常开状态-> 启用 IGATE-OFF 灌电流

    UVLO 响应时间通常为10us。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh-San。  

    非常感谢您的回复。  

    我会将我的邮件发送给您、以供您使用、并附上机密信息

    信息。 我们可以通过私人邮件进行交谈。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    在这里结束主题、因为我们正在电子邮件上继续讨论。

    BR、Rakesh