This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18534Q5A:无法将 PSpice 模型导入某些 TI MOSFET 上的 ADS

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, CSD18531Q5A, CSD18533Q5A, CSD18534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875357/csd18534q5a-cannot-import-pspice-models-into-ads-on-some-of-ti-mosfets

器件型号:CSD18534Q5A
主题中讨论的其他器件:CSD18543Q3ACSD18531Q5ACSD18533Q5A

我可以将 PSpice 模型导入以下对象的 ADS: CSD18531Q5A 和 CSD18543Q3A。

但您无法将 PSpice 模型导入 CSD18534Q5A、 CSD18533Q5A 和 CSD18540Q5A 的 ADS (2016或2019、无关紧要)。 (导入失败。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使是那些导入到 ADS 中的 PSpice 模型在运行 sim 时也会成功地提供不可解决的“解析器错误”。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的查询。 我认为这与您的 FAE Dave Comisky 所处理的问题相同。 我已经与创建模型的人员进行了沟通、他不确定为什么有人无法导入 ADS。 据我所知、TI 没有此仿真器的许可证。 我认为这只是一个格式差异、但显然这不能解决问题。 我还有一些想法要尝试、并将通过 Dave 为您获取模型文件以进行尝试。 这是我能做的最好的事情,因为我不能自己尝试。 我将此主题保持打开状态、但通过常规电子邮件进行通信可能会更高效。 您可以从 Dave 获取我的联系信息。 我相信我们会明白这一点、但可能需要几次尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    再次感谢您选择 TI FET。 由于我们通过常规电子邮件处理此问题、因此我将关闭此主题。