This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23521:TPS23521和160V 应用

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881849/tps23521-tps23521-and-160v-application

器件型号:TPS23521

TPS23521热插拔控制器专为-48V 工作电压而设计、绝对限值为-200V、但 IC 似乎从任何角度都不会接触该电压。 VCC 位于带有齐纳二极管的电阻器后面、D 引脚也位于电阻分压器后面、可能只有 SS 引脚与电容器连接电源、并且可能会出现一些瞬态。

是否可以将其用于110V 应用? 或者我错过了什么吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radek、

    有趣 乍一看、我没有发现任何问题。 让我 彻底检查一下。 我将在星期二再见。  

    同时、您能否分享您的最终产品和用例详细信息。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速响应。 我计划将其用于动力传动中的 POE 供电设备、其中有两种可能的24V 和110V 电源电压(在160V 时的最大电压)。 电源必须处理浪涌电流、TPS23521似乎是不错的选择。 我设计了采用 PMOSFET 的分立式组件解决方案、但采用 NMOSFET 的 TPS23521会更好、因为 Rdson 更低。

    此致

    Radek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radek、

    感谢您提供详细信息。 我正在与设计团队合作、以检查可行性。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radek、

    我们希望、该器件支持更高的电压、并在某些引脚上进行适当的注意、这些引脚在瞬态事件期间可能会出现大电压。 请在 Vcc (以支持内部齐纳二极管)、D 和 SS 引脚处添加齐纳二极管、如下所示。 请获取 EVM 并使用这些修改评估您的规格。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的帮助、看起来很好、我会实施它。

    此致

    Radek