This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883003/tps53355-tps53355

器件型号:TPS53355

我在两种新设计中采用了该器件、当我打开该稳压器时、12VDC 输入具有非常大的电压尖峰。 该输出(1.02VDC)看起来良好且安静。

我有足够的输入和输出电容、这些电容由陶瓷、聚合物、钽和铝类型混合而成、旨在使其平静下来。  

我可以在这方面获得一些帮助吗? 我可以提供电路的原理图、布局和 BOM。 此器件比我使用的任何其他稳压器都要复杂、因此我可以使用一些帮助来计算数据表中的一些数学公式。 可能需要在数据表的图38中修改 R7?

我现在真的很困住了、所以如果你能很快回到我身边、那对我来说是最好的。

Brad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5554.SCH.pdfe2e.ti.com/.../5554.SCH.pdfe2e.ti.com/.../TOP-LAYOUT.pdfe2e.ti.com/.../BOTTOM-LAYOUT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我注意到您将 TRIP 引脚上的电阻器设置为82.5千欧、这将为您提供大约20.4A 的电流限制。 根据原理图中的要求、我建议改用大约116千欧的电阻器、 尽管为了测试这是否可以解决您的问题、您可以尝试安装147千欧电阻器、该电阻器应将电流限制设置为远高于原理图中列出的25A。 请告诉我更改此电阻器是否可以解决您的问题。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我没有绘制任何接近20A 的位置。 在该设计中、它更接近7.5A 最大值 在另一个设计中、它将接近最大22A 更改此值将如何影响这种情况导致的输入纹波?   我在12v 输入上看到至少0.5Vpp 的噪声尖峰。 两种设计的效果完全相同、12伏输入会受到影响。

    Brad

     实际上、我重新设计了布局、因为我认为进入该稳压器的电源输入中的电感过大。 我现在有一些实心的接地平面和电源平面、有大量的直通拼接、完全没有什么不同。  我相信这是一个很棒的布局、但我可以与您分享。

    我想"也许"需要调整 R1023?   (我只是尝试了10公里 未对输入噪声产生影响)。 我知道它来自该稳压器、就好像我从稳压器断开输出、输入噪声尖峰就会消失。

    还有一件事、电流值来自最坏情况的数据表、我测量的是上面所述的值的1/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    当您发现此问题时、您能否附加输入电源的波形? 此外、当您发现此问题时、如何将示波器探头连接到电路板? 我建议使用 Tip & Barrel 方法并在最靠近 TPS53355 IC 的输入电容器上进行测量。 更多 相关信息、请参阅《TPS53355 EVM 用户指南》的第6页。

    我还随附了一个计算器文件、以帮助计算您的设计所需的组件。 请仔细检查、以确保您的设计满足最低要求。

    e2e.ti.com/.../6471.TPS5335x_5F00_Calculator_5F00_Checklist.xlsx

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用示波器末端的尖端和弹簧、以便获得很短的接地。 我将直接穿过最靠近稳压器的电容器。  

    让我捕获波形并发送它。   e2e.ti.com/.../wave-form.pdfe2e.ti.com/.../6371.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您是否获得了这些文件、因为我将它们粘贴到了旧的线程中。  

    这是布局的顶部。 也有单独的接地平面和12VDC 输入电源平面。  

    波形直接位于 C29上、我使用连接在探针末端的弹簧夹来实现非常高的保真度。

    我混合使用输入电容器类型、尝试消除此输入尖峰。 陶瓷、TANT 和聚合物。

    在输出上、我主要使用陶瓷(10 - 10uF、2 - 47uF、2 - 100uF)和3 - 330uF 活性剂

    输出上的等效串联电阻是否过低?   当然、在输出被传送到开关芯片的地方、有更多的陶瓷去耦电容器。 (见下文)

    我尝试将 R1023调整为10K、但输入波形没有变化。

     e2e.ti.com/.../0131.SCH.pdfe2e.ti.com/.../5756.wave-form.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    您在波形中看到的尖峰看起来与器件的切换有关。 我建议添加一些输入电容器来滤除高频噪声。 我建议尝试使用0.1uF 电容器、可能也尝试使用1uF 电容器、然后检查您是否仍然看到此噪声。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试添加电容器、但它不会改变问题。 我在输入引脚上有两个.1uF。 (请参阅以下内容) e2e.ti.com/.../input-caps.pdf

    我还可以在该板上切换到另一个 POL。 如果我断开这一个的连接并启用另一个、则噪声会消失。 问题是我无法使用 Marvell 所需的反馈环路来满足开关芯片内核电压调整要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实有所帮助。 让我用一些不同的值来进行演示。

    我会告诉你。

    谢谢、

    Brad