This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809:复位输出异常

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890104/tps3809-reset-output-abnormal

器件型号:TPS3809

大家好、

我的客户正在使用 TPS3809k33、他们在断电时观察到异常复位输出。 您可以在下面的示波器中看到、粉红色是 VDD、蓝色是复位输出。 在 VDD 下降前大约30ms、复位输出电压开始下降(降至大约3V)。 为什么会发生这种情况?  

这也是可重复的。

谢谢。

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、添加范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您能否从复位输出中移除电阻器和电容器并捕捉结果?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    如下所示删除了 RC:

    客户在 MCU 侧示波器上使用了1k Ω 电阻器和100nF 电容器示波器、如下所示:

    这种现象的可能原因是什么?

    期待您的回复! 谢谢。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我无法从示波器截图中很好地看出、这是否解决了您的问题?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhi、

    您无法说出哪个部分? 我可以进一步解释。 我的问题没有得到解决。

    我只想知道这个范围是否正常。 如果不是、可能是什么原因导致了这种情况?

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    对于所有推挽式输出类型的监控器或所有开漏输出类型且输出上拉至 VDD 电源的监控器而言、这是正常行为。 这是因为当/RESET 输出为逻辑高电平时、输出直接连接到 VDD 电压电平。 随着 VDD 开始下降、输出电压仍与 VDD 相同、因此/RESET 输出也开始下降。 一旦 VDD 降至 VIT-电压阈值以下、内部 MOSFET 将打开、/RESET 输出将直接短路至 GND。 但在 VDD 下降至 VIT-之前、/RESET 输出将模拟 VDD 电源、并随着 VDD 的上升和下降而上升和下降。 我们的较新器件的时序图中捕获了此详细信息、但我们的较旧器件时序图中未显示此行为。