This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:BQ24232上的反向电流

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897865/bq24232-reverse-current-on-bq24232

器件型号:BQ24232

您好!

客户使用具有以下电路的 BQ24232:

U6是引导转换 器、U70是 BQ24232、BAT_VCC 连接到小型电池。

V_BAT 连接到外部电池以在 BAT_VCC 上充电器内部电池、电流为30mA、符合设计规格。  

当在 V_BAT 上移除电池时、有一个从 U70到 U6的反向电流、此电流更高至63mA。 并在 PV50点(U70的输入)上看到振荡

您能检查一下这种现象并给出一些意见吗?

剂量 BQ24232具有反向电流阻断功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    BQ24232具有反向阻断功能。 振荡的频率是多少? 在没有升压转换器的情况下、您是否会看到类似的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好、我是使用此芯片的客户。 频率约为900Hz。 当 V_BAT 被移除时、反向块似乎不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    请参阅 Hank 关于频率的反馈,您能就此问题提供更多意见或建议吗? 如需更多信息、请告知我们。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很好奇电流来自哪里、因为没有电池。 您能否尝试先移除升压转换器、然后查看是否出现问题。 接下来、将 EN1和 EN2发送为高电平。 这将关闭输入 FET。 并再次检查问题是否发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U70的 BAT1/2连接了一个小型锂离子电池。 但该芯片的输出与负载断开连接。 如果拆下了增压器、则表示正常。 或者、如果我放置一个正向二极管来替换 FB5、即连接到升压器和充电器的磁珠、那么它也是可以的。 它可能存在一些未知路径... 如果我将电流表与电池串联放置在充电器一侧(BAT1/2),那么它也是可以的....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您移除升压转换器并在输入引脚上放置负载、您是否看到任何电流从电池流向输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma Hank:  

    您能否在此处发布测试结果并继续讨论?  

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们移除了所有电路、仅保留充电器芯片、执行开/关测试 以观察电池的电流流入和流出。 下面的图表显示了一些电流干扰。 第二个显示了详细信息。 它显示电池将突然提供电流、但我们没有负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来像是 FET 关断前流入输入电容器的电池电流。 如果您在输入端放置一个大约10k 的电阻并运行测试、您会看到这一点吗? 该电阻器将有助于在断电时使输入电容器放电、这应导致输入 FET 快速关断。 您是否能够尝试此测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?