This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:具有额外输出电容的稳定性

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876072/tps61046-stability-with-extra-output-capacitance

器件型号:TPS61046

您好、E2E、

我有一个紧急的客户问题、希望您能为我提供帮助。  他们想知道 TPS61046与4x22uF 电容器搭配使用时是否会保持稳定、具体规格如下。

VIN 最小值= 2.5V

Vin 最大值= 5V

VOUT = 12V (可固定)

标称输出电流= 100mA

输出峰值为1-3us、电流为2.5A

产生额外输出电容的原因是大瞬态会在一定程度上定期发生。  它们希望在瞬态事件之间为输出电容器充电。   

请注意、我们正在评估其他解决方案、但由于空间限制、如果可能、我们希望使用此器件。  那么、输出端是否可以使用4 x 22uF 电容、器件是否会保持稳定?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    支持此器件的专家目前正在休假、下周将回答此问题。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    在12V 偏置时、输出电容的有效电容应为10uF~20uF 电平。 因此器件的稳定性仍然正常。

    我可以通过电子邮件讨论当前功能。