This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:尺寸优化了25W 解决方案

Guru**** 2770195 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11257, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892764/tps23754-size-optimize-25w-solution

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:PMP11257TPS2378

大家好、

我的客户有一个新的25W 设计、需要优化尺寸。  

我们是否有输出为12V/2A 的非隔离式参考设计?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、  

    对于具有12V/2A 输出 的非隔离式小尺寸参考设计、请查看 PMP11257。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brett、

    客户将其规格更改为5V/5A。

    我们是否有相关的参考设计?

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、  

    遗憾的是、我不知道任何5V/5A 非隔离式 PoE PD 参考设计。

    我建议您使用 TPS2378 PoE PD 并与您选择的直流/直流配对。 谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师