This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:关于上升和放大器;下降时间和放大器;IC 的过流限制保护

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889367/tps62067-q1-regarding-rise-fall-time-over-current-limit-protection-of-ic

器件型号:TPS62067-Q1

我们使用此 IC 从3.3V 单独生成1.5V 和1.8V 电压

需要内部 FET 的上升时间和下降时间来计算开关损耗。

此外、如果输出侧短路、IC 将在特定时间后重试。 还是 IC 会闭锁? 根据数据表、 只要满足开关电流限制并且由于过载或短路情况而使输出电压降至标称输出电压的1/3以下、便会启用折返电流限制。 在这种情况下、开关电流限制降至 ILIMF 标称值的1/3。 此操作周期是否会重复? 或者、它会在第一次迭代后停止吗?

谢谢、

Vignesh T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    开关损耗取决于负载电流和运行条件。 没有上升和下降时间的可用数据、但预期典型值大约为8ns。

    短路、保护尝试保护器件、并且在输出电压超过标称输出电压的1/3之前、运行将继续。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    关于短路和过流保护、我们将尝试分析过流或短路故障期间 IC 的功耗、以确保 IC 不会损坏。

    热关断功能是否足以保护 IC?

    数据表中还提供了建议的结温、即125C、但绝对值为150C。 因此、如果 IC 加热至135C、IC 是否会损坏或其性能是否会提高、将会发生什么情况。

    谢谢!

    Vignesh T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    一旦结温超过150度、热关断就会保护 IC。 器件将关断。 结温。 高于绝对最大值会损坏器件内部。 建议值和绝对值存在差异 、以确保器件在运行期间不会关断。   

    我建议使用数据表中给出的建议值。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。 这消除了我们的疑虑。

    我们在数据表中看到的另一个偏差是、Tj=--40至125C 时的电气特性。 为 Tj=25C 定义了典型值

    在该表中、高侧的 RDS 典型值为120m Ω。 (VIN=3.6V)

    但在下图5中、RDS 值约为100mWh (Vin=3.6V)。 这是正确的值。 低侧也是如此

    我们希望在最小-40C、典型值25C 和最大105C 时获得 RDS 值。

    谢谢

    Vignesh T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    在该表中、针对较差的工作条件给出了最小值和最大值。 典型值是器件的正常行为。 我建议按照图5定义不同温度下的 RDS 值。  您能更详细地解释一下有助于理解的应用问题吗?

    此致、

    Tanvee