This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:反馈电阻器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881933/lm27762-feedback-resistor

器件型号:LM27762

您好,

关于正输出的低侧反馈电阻器(数据表中为8.2.2.2)、说明中指出电阻器 R2不应小于50kOhm。

这是因为电流过高时存在不稳定的风险吗?

或者、它是否应该反向并且具有过高的低侧电阻会增加对噪声的敏感性?

非常感谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我正在研究这一请求。 同时、您是否有一些原理图来说明此器件用于何种应用。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    可能的应用是为运算放大器电源提供一个稍微负的电源轨、以增加接地余量。

    此时没有原理图。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    当 R2较低时、反馈环路中的电流显然会增加、您不会希望出现这种情况。

    强烈建议遵循数据表规格。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Febin。

    此致、

    Alberto