This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:有时可以#39;t 升压至54V

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899566/ucc28c43-sometimes-can-t-boost-to-54v

器件型号:UCC28C43

你(们)好

客户的项目电路规格如下:

Vin = 12V

Vout = 54V

Iout = 0.6A

客户遇到的问题是、电路有时无法升压至54V

输出电压为54V、24V 和0V

请参阅下面的原理图  

我是否可以问什么会导致这样的问题?

您能否再次确认原理图? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能否将原理图的 pdf 附加到帖子中、无法从论坛上的图像中读取组件值。

    您还可以在输出电压开始下降时附加输出电压和 CS 和 COMP 引脚的波形。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已将原理图和波形发送到您的电子邮件

    请仔细检查。

    谢谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我将关闭此帖子、因为我们将通过电子邮件提供支持。

    此致

    Peter