This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513,输入 NMOS 选择

Guru**** 2394055 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882925/ucc23513-ucc23513-input-nmos-selection

器件型号:UCC23513

您好!

我使用 UC23513驱动器来驱动功率 MOSFET。

考虑到数据表(下图)中的应用方案、您能否推荐适合的 NMOS M1?

提前感谢您、

Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime、

    感谢您的提问。 该 MOSFET 没有什么特别之处、您只需要一个能够支持您运行电压的 MOSFET、电流将受到电阻器的限制。 最重要的因素是:您的系统可以提供什么栅极电压、并且不要忘记在计算电阻器值时将 FET 的 RDS (on)结合在一起、以实现我们栅极驱动器的7mA 推荐电平。

    PMZ550UNEYL 等器件可用于该 FET。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮、否则、如果您有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    关于与电阻器 RGon 和 RGoff 串联的输出二极管选择的另一个问题。

    我应该注意哪些参数?

    峰值反向电压(>Vcc)和最大值 过压电流(>4.5A/5.3A)?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime、

    查看此讨论栅极电阻器的技术手册:

    http://www.ti.com/lit/an/slla385/slla385.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 但我讨论的是二极管、而不是输入电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user5962098"]

    关于与电阻器 RGon 和 RGoff 串联的输出二极管选择的另一个问题。

    我应该注意哪些参数?

    峰值反向电压(>Vcc)和最大值 过压电流(>4.5A/5.3A)?

    [/报价]

    尊敬的 Maxime:

    肖特基二极管将是您的设计的最佳选择、因为它需要低正向电压且无反向恢复电荷。

    如果您的设计使用的是 UCC23513支持的最大电压33V、则应至少选择35V 峰值重复反向电压(V_RR/V_rwm)的二极管、否则应根据您的 Vcc +一些余量选择规格。

    检查峰值电流规格时、请注意数据表可能会指定 Pk 平均电流(I_o)以及重复的最大工作电流(I_frm)。
    I_frm 将高于 I_o、并且可能更接近使用栅极驱动器时看到的运行、因此您可以根据数据表中提供的 I_frm 进行选择。 您可以像您提到的那样、根据标称峰值拉电流/灌电流(4.5/5.3A)对其进行规格、或者根据您在设计中的使用情况计算所需的规格。

    二极管的正向电压应尽可能小(同时仍满足 V_rwm 和 I_fr 规格)。 否则、在切换时会不必要地消耗额外的功率、并且由于二极管压降、您将无法完全为栅极充电。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    最棒的

    Dimitri James