This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403EVM:如何在输入电压= 3V 时使用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403, LM27403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876126/lm27403evm-how-to-use-at-vin-3v

器件型号:LM27403EVM
主题中讨论的其他器件:LM27403
你好

我对 LM27403有疑问。

使用 LM27403EVM 执行验证。
规格:VIN = 3V-20V
           VOUT = 1.2V (无 EVM 设置更改)

对于 EVM 输入:7-20V、我想按如下方式更改电阻。
RUv1 = 7.5kΩ Ω
RUv2 = 5.1kΩ Ω

此设置是否没有问题?
如果您有任何其他更改、请告知我们。

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishi-San、您好!

      是的、该电阻应适用于3V 输入使能/UVLO。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请确保当 Vinmax (20V)时、EN 引脚上的电压不超过建议的最大电压5.5V。 请按照数据表中的建议添加齐纳二极管、以钳制 EN 引脚上的电压。

    此致、

    Gerold