This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:UCD9081

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880066/ucd9081-ucd9081

器件型号:UCD9081

您好!

对于 将每个 UCD9081连接 到每个 DSP 的系统、我想使用多个 UCD9081。

如何在所有系统正常工作的同时为一个 DSP 的 UCD9081之一启动断电序列?

为此、我可以使用 UCD9081的一个 MON 输入 吗?

2. 是否可以在  I2C 上使用 CPU 到 UCD9081的推荐? 如果是、什么是推荐和注册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查看 http://www.ti.com/lit/ug/slvu272a/slvu272a.pdf 的第5节

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我需要正式的回答、

    我还有更多的问题:

    3. 暂停序列开始的唯一方法是保持复位桥臂吗?

    4. 出现错误时,是否可以从其中一个 GPO 接收警报?

    如果不是、 UCD9081 的剂量如何通知误差?

    5. 如果在激活组件后将其余部分降低至0,则组件是否对所有输出执行断电序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有许多方法可以关断电源。 例如切换 UCD9081的 REST 引脚、发出命令或使用  监视器引脚监控外部信号、以触发 UV 故障关闭。  申请应挑选最适合 其情况的申请。

    当器件复位后、它将根据设置启动排序。 保持 RESET 低电平是延迟重新时序的方法。

    UCD9081提供4个 GPO 输出。 这些输出可由任何电源轨控制。 因此、当电源轨发生故障时、可以通过 电源轨的故障关断 GPO。 这可能是通知主机的方法。 您可以在 www.ti.com 上阅读 UCD9081文档 以了解这些 功能。 或者、您可以轮询器件状态以查看是否存在故障。

    当 UCD9081被外部复位信号强制复位时。 所有 IO 均立即恢复到高阻态默认状态。 这将禁用电源。 但 不会根据配置进行断电排序。

    此致

    Yihe。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、还有一个问题、  

    从 GPO 读取地址电阻器到 UCD9081提供 GPO 第一个输出值之间的时间间隔是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9081需要大约35mS 的时间才能为 GPO 提供第一个输出值。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于复位引脚的另一个问题、请参阅注释:

    "

    9.2.1设计要求

    RST 引脚 kΩ 有一个连接至3.3V 的10k Ω 上拉电阻器和连接至接地的10nF 去耦电容器。 组件
    必须尽可能靠近 RST 引脚放置

    "

    如果我要将下拉电阻连接到 RESET 引脚、并从 CPLD 而不是10K 和10nF 终端启用 RESET 引脚、这没问题?

    或者、我必须执行10K 和10nF 端接并将其缓冲至 CPLD (带 FET)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以将 RST 连接到 CPLD。 数据表中的设计适用于不由外部源控制复位的情况。

    此致

    Yihe