This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:ILIM 引脚电流

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875776/tps25940-ilim-pin-current

器件型号:TPS25940

大家好、

流经 ILIM 引脚的最大电流是多少? 我在数据表中的任何位置都看不到它、希望我不仅仅是在忽略一些东西。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    它大约为50uA (典型值)

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    感谢您的回复。 您知道最坏情况下的最大值是多少吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    我们尚未对该参数进行表征。 您能告诉我们为什么它很重要吗?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我的客户希望在 ILIM 引脚上使用0201组件、因此希望确保它们在降低组件的性能时具有足够的裕度。 尝试通过该电阻器保持小于50mW 的功耗。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    不用担心。 客户可以在 ILIM 引脚上使用0201组件。

    根据转角结果、观察到的最大电流为68uA。

    此致、Rakesh