This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:如果我不使用 D+ D-?、该怎么办

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882865/bq25895m-what-if-i-don-t-use-d-d-

器件型号:BQ25895M

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望 BQ25895M 能够在不使用 D+D-的情况下为电池充电、

如果我 将0写入 AUTO_DPDM_EN

这意味着不连接 D+D-,并让 D+D-浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们通常建议短接 D+=D-并使用 ILIM 电阻器在启动时设置输入电流限制。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的帮助

    短接 D+=D-、这意味着输入源只能具有不带 D+和 D-的 VBUS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    正确。 如果 D+=D-在 IC 上短接、则它们不能连接到外部适配器。  如果连接了 USB 适配器、充电器会将输入电流上拉至 ILIM 电阻器钳位值。  如果对适配器来说太大、VINDPM 会防止适配器崩溃。

    或者、您可以让 D+/D-悬空、IINDPM 寄存器将设置为500mA。

    此致、
    Jeff