请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24079 尊敬的先生:
我想设置温度0~45°C。可能建议我使用 热敏电阻静压吗?
此外,BQ24079是否具有电池侧的输出过压保护,如(4.2V 电池)? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Luc年
我们有一个线性充电 NTC 计算器 、可帮助您进行温度计算。 BQ24079T 具有基于电压的 TS 监控 IIF、BQ24079上没有合适的电阻器值。 对于蓄电池侧的 OVP、通常在蓄电池端使用 PCM 模块来防止过压。
[引用用户="Anthony P Pham"]
尊敬的 Luc年
我们有一个线性充电 NTC 计算器 、可帮助您进行温度计算。 BQ24079T 具有基于电压的 TS 监控 IIF 、BQ24079上没有合适的电阻器值。 对于蓄电池侧的 OVP、通常在蓄电池端使用 PCM 模块来防止过压。
[/报价]
您好!
这是否有助于回答您的问题?