This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:最大 VLED 电压是多少?

Guru**** 2633055 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874417/tlc5973-what-is-the-maximum-vled-voltage

器件型号:TLC5973

TLC5973数据表的第9.2.3节讨论了"内部并联稳压器模式"、给出了24VDC 的 VLED 值示例。 我曾使用这些计算来设计一个用于控制6个 RGB LED 的电路。 制造了一个原型、电路工作正常。

后来、我看到 OUTx 引脚上的最大电压为21V (部分6.1)。

在 VLED 电压为24VDC 的情况下使用 TLC5973是否安全? "内部并联稳压器模式"中可使用的最大 VLED 电压是多少? 它是由灯串中的 LED 数量还是 IC 本身决定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、najath、

       OUT 引脚最大电压:高达21V

       OUT 引脚的最大电压不等于 VLED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的回复。

    在"内部分流调节模式"下使用 TLC5973时、允许的最大 VLED 是多少? 我在数据表中没有看到任何与此相关的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、najath、

       由于 OUT 引脚上的电压与 LED 的特性相关、我们无法 提供 最大允许 VLED 电压的数据。