This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:PSEL 左侧未连接

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883127/bq25619-psel-left-unconnected

器件型号:BQ25619

大家好、

客户正在使用 BQ25619、他们收到一个有关 PSEL 引脚的问题。

他们发现 PSEL 悬空/未连接会导致电流限制为2.4A、这是否符合 BQ25619 PSEL 性能的预期? 您能帮您检查一下吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    PSEL 是一个高阻抗输入引脚。  当为低电平时、输入电流限值被设定为2.4A。  当悬空时、PSEL 可能会悬空为高电平或低电平。  如果它浮动在高电平、则输入电流限制设置为500mA。

    此致、

    Jeff