This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 铅酸电池充电器开发板/IC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883327/lead-acid-battery-charger-development-board-ic

主题中讨论的其他器件:BQ24650

您好!

我们正在寻找基于太阳能电源的铅酸电池充电器、它应该能够处理60A 最大电流、 输入电压范围为6V-24V、电流为3A 时提供可调节输出(3V-12V)、并可经皮为负载和电池供电。需要您考虑正确的充电机制和可用的开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayla、

    最适合的是 BQ24650、如下面的应用手册中所述进行了修改。  除非添加了 FET 栅极驱动器电路、否则充电器无法将 FET 驱动至60A。  

     我还建议查看下面的应用手册、以防止遮光过程中出现泄漏

      此致、

    Jeff