This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5114:能否将 INB 用作"disable"control?

Guru**** 2810845 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LMG1025-Q1, LM5114, UCC27322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875385/lm5114-can-i-use-inb-as-a-disable-control

器件型号:LM5114
主题中讨论的其他器件:LMG1020LMG1025-Q1UCC27322

我需要使用禁用信号来关闭栅极驱动器。 真值表显示、只要 INB 为"H"、P_OUT 将打开、N_OUT 将拉'L'。 使用 INB 作为输出的禁用控制是否有任何负面影响? 例如、INB 需要旁路还是包含铁氧体磁珠以避免噪声注入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们有一份技术手册对此进行了讨论!

    https://www.ti.com/lit/an/slla423/slla423.pdf

    您是否看过我们更新的 LMG1020和 LMG1025-Q1器件? 您可以在设计中考虑使用它们-它们是 LM5114的升级版本、并且已经有一个关断引脚!

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮、否则、请告诉我们我们还能为您提供哪些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、Don。 应用手册回答了我的问题。

    我对栅极驱动器有相当多的经验。 我知道培训视频都是激烈的、但是、无论我想从知识中获益、我都没有时间观看所有视频。 我是否有任何方法可以只查看幻灯片?

    我在过去一年左右一直在使用 TI 栅极驱动器产品系列、但无法找到满足我需求的器件。 我需要使用*非* BGA 的部件开发6V 栅极驱动器、该部件的运行频率将达到大约30MHz。 到目前为止、LM5114仍然是我能找到的唯一合适器件。 我很乐意学习其他内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    抱歉、视频链接只是我.sig 的一部分、我不建议您亲自查看它们。 对于较新的视频、我们确实在我们的网站上加载了一个 pdf 的幻灯片。

    6V 是一个问题。 我建议的器件的最大工作电压为5.5V。 您尝试驱动哪种类型的 FET? 我们与 EPC 合作开发新的驱动程序、以满足其要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GaN 系统的器件在我的目标应用中具有许多优势。 将栅极驱动从6V 降低会显著并对性能产生不利影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    感谢您关注我们的驱动器。  

    听起来您的工作频率不是固定的? 我是对的吗? 30MHz 是否是硬性要求? 我问的原因是、鉴于高频开关、由于热和脉宽等因素(您已经知道)、栅极驱动器的选择可能会导致小型封装选项。

    您是否考虑过 UCC27322? 该驱动器采用 SOIC 封装、符合您的工作范围(4.5V 至15V)、并具有用于控制输出状态的使能功能、如下表所示:  

    我必须注意的是、此 IC 可能无法在您建议的30MHz 范围内运行、但如果应用不能在这种情况下持续运行、这可能是一个选择。 高驱动强度9A 也可能是您的应用的一个额外好处。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou