This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546和放大器;TPS2543:它们之间的差异。

Guru**** 2503565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543, TPS2546, TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883090/tps2546-tps2546-tps2543-differences-between-them

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件:TPS2543TPS2547

尊敬的 TI 专家:

请帮助提供 TPS2543和 TPS2546之间的差异。 使用 TPS2546代替 TPS2543有哪些优缺点?

谢谢、等待您的回复。

此致、

青色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    这是我们 BC1.2器件的特性矩阵。

    如您所见、TPS2546提供1.2V/1.2V 分压器模式。 如果这是您的系统的要求、TPS2546将是比 TPS2543更好的选择。 但是、我们还提供 TPS2547、它可以使用更高的电流为器件充电、从而提供更好的用户体验。