This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:您是否有任何 LM1085的 ESR 范围图、如 AN-1148应用报告中的图16?

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898774/lm1085-do-you-have-any-graph-of-esr-range-for-lm1085-like-figure-16-in-an-1148-application-report

器件型号:LM1085

 大家好、

 我的一位客户将使用 LM1085来开发他们的新产品。

 此时、他们有以下问题。 请给我的回复。

 问题1. TI 是否有 任何 LM1085的 ESR 范围图、如 AN-1148应用报告中的图16?

       AN-1148

       http://www.ti.com/lit/an/snva020b/snva020b.pdf

 问题2. 在 10uF、22uF、33uF 的情况下、TI 是否有 LM1085的 ESR 范围图?

       如果 TI 没有、请告诉我如何为每个电容情况计算 ESR?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我们没有该器件的 ESR 图、如 AN-1148应用报告中的图16。
    请查看以下 E2E 帖子、该帖子与您的问题非常相似。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/895870

    如果您在查看此帖子后仍需要帮助、请回复并告知我。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Stephan、

     非常感谢您的回复。

     客户使用 下面几个 POSCAP 检查了自己 PCB 上的 LM1085IS-3.3输出波形。

                COUT (UF)   ESR (m Ω)   Fzero (kHz)

                                  (@500kHz)    (fzero=1/(2pi*Cout*ESR))

    CAP1: 47             41                   82.6

    CAP2: 33             53.3                 90.5

    CAP3: 22              44.1                 164

    CAP4:  10             48                    331.6

    CAP5:  5.6           66.5                427.4

     因此、CAP1情况 下的输出电压最稳定 、而 CAP5 最不稳定。

    ( 输出波形稳定 CAP1 > CAP2 > CAP3 > CAP4 > CAP5不稳定)

     对于 CAP5、输出电压在轻负载时与100kHz 和70mVp-p 进行了振荡。

     对于 CAP1、输出电压在轻负载时被标为电压。

     客户虽然 CAP5案例最稳定、因为您写的 E2E 帖子说 LM1085的 Fzero 应设置为500kHz。

     但客户实验结果显示、CAP1是输出电压稳定性的最佳选择、而 CAP5是最差的选择。

     我的问题是...

     1、LM1085 Fzero 的500kHz 是否正确? 实际 Fzero 可能低于500kHz?

    2、如果500kHz 不正确、实际 Fzero 是多少。  LM1085 Fzero 建议使用哪种频率?

     请给我回复。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    感谢您提供详细信息和帖子。
    我需要一些其他信息才能完全回复客户的问题。

    测试是在室温下进行的吗?
    客户能否提供每个电容器的特定制造器件型号及其输出电压?

    如果是、我们可以回顾电容、包括偏置效应、这将改变实际电容值。

    客户能否提供一个示波器图来显示线性稳压器不稳定的情况(100kHz 频率振荡的电容5)?
    对客户而言、什么负载被视为轻负载?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Stephen:

     非常感谢您的发音回答。

     >测试是在室温下进行的吗?
    >客户能否提供每个电容器的特定制造器件型号及其输出电压?

     是的。 测试是在室温下进行的、下面列出了每个电容器器件型号。

    CAP1:Panasonic 10TPB47M

    CAP2:Panasonic 10TPB33M

    CAP3:Panasonic 8TPC22M

    CAP4:Panasonic 8TPC22M

    CAP5:Panasonic 25TQC5R6M

    >客户能否提供一个示波器图来显示线性稳压器不稳定的情况(100kHz 频率振荡的电容5)?
    >客户认为轻负载是多少?

     客户不想透露他们进入 E2E 的波形。

     如果没有问题、您能告诉我您的电子邮件地址吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我已向您发送 E2E 友谊请求。
    如果您接受请求、您可以直接向我发送数据。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Stephen:

     感谢您的友谊请求。

     我接受了它并向您发送了一封私人邮件。

     请查看此消息吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我查看了电容器。  它们都是钽聚合物电容器、因此不会出现偏置效应。

    我有您的波形、客户的结果很有趣。
    我需要在我们的最后对此进行调查、以尝试复制结果。
    我将在2个工作日内回复更新。
    如果我们的实验中有组件、我应该会收集一些测试数据。
    否则、将组件发送到我们的实验室需要长达5个工作日的运输时间、然后再需要1-2个工作日来收集数据。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Stephen:

     非常感谢您的回复和合作。

     我明白了。

     我期待收到您的实验结果。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我通过私人信息提供了一些反馈。
    请在可以的时候查看并回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Stephen:

     感谢你的答复。

     我通过私人邮件回复了您。

     请检查一下。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线程脱机。
    振荡在工作台上复制、但仅在不满足最低负载以实现稳定性时才会发生。
    一旦满足最小负载要求、振荡就会停止、并且线性稳压器非常稳定。

    斯蒂芬