This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:TPS7A1633DRB、使用固定电压版本时、反馈电阻器是否可以留在设计中?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875371/tps7a16-tps7a1633drb-can-feedback-resistors-be-left-in-the-design-when-using-the-fixed-voltage-version

器件型号:TPS7A16

您好!

我使用 的是 TPS7A16的固定电压版本。  反馈电阻分压器是否可以留在设计中?   TPS7A1633DRB (固定电压版本)与设计中推荐的 TPS7A1601电阻器一起工作时似乎正常。

谢谢、
Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我正在查看您的问题、并将在2个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    数据表规定、对于固定版本、该引脚保持未连接状态、甚至不连接到 GND 或电源。
    内部反馈电阻器连接到该节点、或者它提供了在芯片上运行内部测试的简便访问。
    如果您将反馈连接到它、则您将在数据表工作条件之外工作、我们无法保证器件正常工作。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您提供的信息!  我知道我的工作条件超出了数据表的工作条件、并且我已经开始了移除反馈电阻器的过程。  您能否提供有关固定电压版本 FB 引脚的任何其他见解?  这将极大地帮助我评估这种情况。   

    谢谢、
    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    遗憾的是、除数据表中列出的内容外、我无法提供有关固定电压版本的 FB 引脚的任何其他详细信息。

    谢谢、

    斯蒂芬