This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH432A:Vref 变化的测试数据

Guru**** 2506545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890526/tlvh432a-test-data-for-vref-variation

器件型号:TLVH432A

是否有与采样测试数据的 Vref 变化相关的分布数据?

※客户请求是5~10 μ s 的样品数据、但其他数量也可以。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    您能更详细地介绍一下他们正在寻找的 Vref 变体类型吗? 仅25°C? 温度过高?

    什么条件?

    目前、由于 COVID19、我们的实验室已关闭 、通过基准测试获取数据时会有延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcoo-San

    感谢您的回复、

    我很了解您的 COVID19情况。

    温度为25℃正常。  

    另一个条件尚未确定、则由您决定。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    我想向您更新一下、我们的实验室仍处于关闭状态、因此我没有机会获取这些数据。