This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25505:如果 TI 官方网站 PSPICE (如 BQ25505)仅提供一个模型,则在导入过程中显示无效器件意味着无法进行仿真。您还可以在哪里下载有效的 SPICE 模型?

Guru**** 2579405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883081/webench-tools-bq25505-if-only-one-model-is-given-to-the-ti-official-website-psspice-such-as-bq25505-then-the-display-of-invalid-device-during-import-means-that-it-cannot-be-simulated-where-else-can-you-download-the-spice-mode

器件型号:BQ25505

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们不再支持该器件的 SPICE 和 TINA 模型。

    此致、

    Jeff