This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:快速瞬态输入

Guru**** 2382610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883263/tlv767-fast-transient-input

器件型号:TLV767

大家好、

 

您能就下图13、14提供建议吗?

例如,如果输入条件为图13,输出电压是否将调节电压加上交流耦合电压?

 

如果输入了快速瞬态,输出电压是否会超过调节电压?

(如果使用 TLV76750、则快速瞬态输入端的输出电压将超过5V。)

 

谢谢、此致、

米希亚基

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    这些图形是在 VOUT 设置为3.3V 的 TPS74701下生成的。 红色波形(VOUT)显示了由于输入偏差而导致的输出瞬时上升。因此、您的问题答案是肯定的、您可以将其添加到稳压电压中。 这些图是在输出端仅使用1uF 的电容生成的、因此增大 COUT 或降低输入的压摆率都可以最大程度地减小这种影响。 通过比较图13和14可以很容易地看出压摆率的影响。  

    对于问题2、是的、但是如果您放大图13、这只需几十微秒、并且可以通过增加 COUT 轻松缓解请注意:0.6uV/s 的压摆率非常快。  

    我希望这能回答你的问题。