This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:3.16k 作为 FB2电阻会产生5.4V 的输出电压

Guru**** 2523300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875777/lm5017-3-16k-as-fb2-resistor-results-in-5-4v-vout

器件型号:LM5017

Daniel、您好!

 我将 R228从3.16k 更改为2.87k (请参阅随附的原理图页面)。 使用3.16K、我在整个电路板上测量的输出为5.4V。 虽然在纸上使用3.16K 进行计算会导致 Vout=5V、但在电路板上我测量的是5.4V、因此我担心对逻辑器件的应力过高。

在纸张上切换 R228 = 2.87会导致 Vout=< 5V、但我在整个电路板上测量5V、这正是我所需要的。

将3.16K 更改为2.87K。在我们附加的设计中、我保持所有其他组件不变。

AA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Favio、

    这是我们在两个不同的 E2E 主题中讨论的同一个问题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/875750

    请告诉我。

    此致、

    Anki Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anki:

    这是同一个问题。 LM5017位于定制板上。 使用 R228=Rfb2=3.16k 和 Rffb1=1k 时、我测量的电压为5.4V。 如果我更改 R228=Rfb2=2.87k、我测量5V。 只需在更改后确保稳压器仍然稳定。 您能验证吗?

    AA

    e2e.ti.com/.../lm5017aa.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    请通过我的电子邮件 ID 发送您的原理图和布局:a-gupta1@ti.com、您将与器件专家联系。

    因为我们将离线解决这个问题。 请关闭此论坛上的主题、以便 TI 不会在两个不同的论坛上监控此问题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。