This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:输出电压未正确获取

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875672/lm5575-vout-not-getting-properly

器件型号:LM5575

您好!

我正在尝试仿真 LM5575 PSpice 模型。 针对15V 输出计算的反馈电阻器。 但在仿真输出中、我发现 Vout 存在变化。 我没有得到精确的15V 电压。 它显示峰值15.8V 最小值15.3V。

请查找随附的仿真结果和原理图。

我的要求是:输入电压:18V 至36V,输出电压:15V/1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasu、

    pspice 模型存在一些问题。 您是否尝试过 Webench 仿真?

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    我在 TI-TINA 中尝试过。 工具。 仅限同一问题。

    我也安装了 WEBENCH、可以找到组件、但 无法打开任何设计。

    谢谢、

    Srinivasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasu、

    请参阅 此链接中的 Webench 设计

    请告诉我、您在模拟此设计时是否遇到任何问题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师