This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3705:WDO 上拉机制

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899543/tps3705-wdo-pull-high-mechanism

器件型号:TPS3705

你(们)好。

我的客户正在使用 WDO 拉低 MR 来重置停止馈送 WDI 的处理器本身。 在 WDO 输出中、有一 个0.1uF 电容器、可防止 MR 拉低至其阈值以触发复位。 移除电容器后、由于复位功能可根据需要工作、因此问题已解决。

但是、在0.1uF 的这个问题中、我们看到了一些有趣的东西。 WDO 无法足够低至 MR 阈值、并且在短时间后被上拉。 我们不知道如何将其上拉、因为没有 WDI 信号(始终在上图中拉高)、它不可能是 Mr.的内部14k Ω 上拉电阻

我想谈谈是否有其他机制将 WDO 拉高。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    关于您的第二项陈述:

    但是、在0.1uF 的这个问题中、我们看到了一些有趣的东西。 WDO 无法足够低至 MR 阈值、并且在短时间后被上拉。 我们不知道如何将其上拉、因为没有 WDI 信号(始终在上图中拉高)、它不可能是 Mr.的内部14k Ω 上拉电阻

    WDO 恢复高电平多长时间了? 这是振荡行为吗?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    您可以在第二个图中看到。 WDO 从点 A 拉至点 B、然后返回到高电平(点 C)。 在第三幅图中、您可以看到每个 WDO 杂散之间的时间间隔为1.6s、这正是看门狗响应时间。 但是、没有用于更改 WDO 状态的 WDI 信号。 它是内部的东西、会将其拉回到高电平、然后每1.6秒重复一次某些操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我认为这里有些混淆。 您是否有这样的印象:虽然存在 WDI 故障、但 WDO 应该持续保持低电平?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    在图3中,WDI 商店在翻转并保持高水平,此时,WDO 中有杂散。 放大图2中的杂散、您可以看到 WDO 没有足够低到 MR 阈值、然后被未知的东西拉高。 只有当0.1uF 电容器出现时、才会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    回顾一下、因为我似乎错过了最后一个回答。 您是否找到了此问题的解决方案? 如果不是、请告诉我、我可以帮助进一步了解。

    谢谢、
    Abhinav。