你(们)好。
我的客户正在使用 WDO 拉低 MR 来重置停止馈送 WDI 的处理器本身。 在 WDO 输出中、有一 个0.1uF 电容器、可防止 MR 拉低至其阈值以触发复位。 移除电容器后、由于复位功能可根据需要工作、因此问题已解决。
但是、在0.1uF 的这个问题中、我们看到了一些有趣的东西。 WDO 无法足够低至 MR 阈值、并且在短时间后被上拉。 我们不知道如何将其上拉、因为没有 WDI 信号(始终在上图中拉高)、它不可能是 Mr.的内部14k Ω 上拉电阻
我想谈谈是否有其他机制将 WDO 拉高。
谢谢。