This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:Tdvdt 计算

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883154/tps1663-tdvdt-calculation

器件型号:TPS1663

大家好、团队成员。

关于 Tdvdt、通过数据表 P14中描述的方程式"tdVdT = 20.8 x 10 ^ 3 x V (IN) x C (dVdt)"计算得出。

是输出电压从10%变为90%时的上升时间还是输出电压从0变为100%时的上升时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当输出从0变为100%时、输出压摆率适用

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhijeet。

    感谢你的帮助。

    我知道。

    此致、