This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:启动电流问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882061/tps65130-issue-of-startup-current

器件型号:TPS65130

TPS65130的启动电流存在问题。

该电路需要能够从+5V 直流电生成+12V 和-12V 电压。 并且对输入电流有严格的限制。 (低于350mA)

降低启动电流的方法是什么? 或者其他哪些器件具有较低的启动电流?


出现的问题如下。

启动时的电流最大值约为1A。 (电流过大)
由于启动电流较高、输入电压(+5V)会下降。
作为一个限制因素、输入电压一定不能下降。 因此、我正在寻找降低启动电流的方法。

条件:
每个电源轨的输出电源约为30mA
控制 ENP/ENN。 正极和负极均有效

波形说明
频道1:ENN/ENP
通道2:+5V 输入
通道3:+12V 输出
通道4:输入电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我们将详细研究它、并在周一、2月24日之前向您提供任何反馈。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当正负电源由于输出电容器正在充电而首次斜升时、启动电流为高电平。 降低启动电流的一种方法是不同时启用正负输出、以便它们在不同的时间斜升、从而仅对相应的电容充电。 ENP 和 ENN 分别是正电源和负电源的使能控制、可用于 实现该目的。 减小输出电容也可能会降低初始充电电流、但应仔细执行该操作、因为它会影响转换器的稳定性。

    此致、

    辽卡特