This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:TPS 2561A

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883012/tps2561a-tps-2561a

器件型号:TPS2561A

你(们)好

 需要您的合规性安全人员为 IC TPS2561A 提供 UL 60950认证的紧急帮助。

我们需要知道此 IC 是否通过 了 IEC 60950-1 -2013版 IEC 60950-1附件 C 的认证。 如果是、您可以向我们提供 CB 证书。

因为我们需要关闭设计、所以这种情况非常紧急

谢谢、此致

Bharat Kapnada

 合规团队

瞻博网络  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的相关专家位于中国。 请预期响应会有较小的延迟。 提前感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    为此、请发送一 封电子邮件至 a0224015@ti.com

    谢谢。