请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2561A 你(们)好
需要您的合规性安全人员为 IC TPS2561A 提供 UL 60950认证的紧急帮助。
我们需要知道此 IC 是否通过 了 IEC 60950-1 -2013版 IEC 60950-1附件 C 的认证。 如果是、您可以向我们提供 CB 证书。
因为我们需要关闭设计、所以这种情况非常紧急
谢谢、此致
Bharat Kapnada
合规团队
瞻博网络