This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:GND 电势波动时的运行

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901132/tps2660-operation-when-gnd-potential-fluctuates

器件型号:TPS2660

你好。
如图所示、我们尝试使用电子保险丝保护通过直流/直流电源的系统。
在图1中、运行是适当的、但在图2中、电子保险丝 FET 不导通。
在图1和图2中、R1 = 100k、R2 = 30k、R3 = 0、C0VdT = 2.2u、 RILIM = 15k。
图2中是否有任何正常运行的预防措施?

e2e.ti.com/.../eFuse_5F00_Q.pdf

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    对于图2中的配置、您能否共享 VIN 至 GND、VOUT 至 GND 电压和电子保险丝的输入电流。  

    负载是多少?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子保险丝输入电压为22V、输出电压为20.5V。
    负载是一个全桥电路。

    图2a 显示了详细的方框图。
    FPGA 连接到另一个电源系统并控制全桥电路。
    在一定程度上、全桥电路中的信号会传递到 FPGA。
    由于输出电压较低、因此将判断 FPGA 无法正常启动。

    e2e.ti.com/.../eFuse_5F00_Q2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补编。
    波形负载电流为100mA 或更低。
    它最终将流动约1.2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供详细信息。

    电子保险丝输出电压应为 Vin-I*Ron,但我看到1.5V 压降。 看起来其他路径正在被激活。 在没有全桥电路的情况下、输出电压是否接近22V? 您能否共享完整的原理图?  

    应用用例是什么?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    無負荷の波形を添付しています。μ A
    電位は負荷の有無にかかわらず変化しません。μ A
    参考までに、eFuseのVINとVOUTをジャンパしたときの波形も添付しています。μ A
    この時、正常に動作しています。μ A
    波形からわかるように、GNDの電位はVINを基準に変化します。μ A

    最初の質問に戻ると、μ A
    eFuseはGND電位が移動する電源システムで機能しますか?μ A

    フルブリッジ電源を保護するために既存の製品を改善することを検討しています。e2e.ti.com/.../eFuse_5F00_Q3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是以 IC 接地为基准的测量。 ? 您能否通过将探头接地连接到 IC 接地来测量电子保险丝相对于其接地的输入电压、输出电压、如下所示。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、这是一个直流/直流问题。
    非常感谢。